This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.0515万:浪涌电流-如何满足USB 2.0 规格

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084773/lmr10515-inrush-current---how-to-fulfill-usb-2-0-specs

部件号:LMR1.0515万

我们已成功实施LMR1.0515万 ,其规格如下: 4.8V-5.5V至3.30V @ 1.5A。
在其应用中,它将通过USB 2.0 端口提供。 因此,设计必须满足 有关 浪涌电流的USB 2.0 规格。

简而言之,这些规格要求在100mS的总时间范围内,浪涌峰值要么低于100mA,要么低于100US。

测量结果显示,有一系列短峰值,后跟一个持续约1.5mS的峰值。 正是这种情况使设计不符合USB 2.0 规格。
必须了解,此启动行为几乎不受负载影响。 无论LMR1.0515万是否提供插件模块,曲线看起来几乎相同。

这是实际设计,其中包含一些有关测量的说明

显示测量设置

问题是-如何继续进行此设计以使其通过USB 2.0 规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ronald:

    感谢您向我们咨询。

    您能否与5V0_BUCK,电感器电流(L1)和输出电压(3V3)共享另一个波形,以便我更好地了解浪涌电流的来源? 顺便说一下,您是否愿意更改另一个较新的解决方案,因为该设备相当旧,发布时间已超过10年?

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Excel

    感谢您的回复。 我已经进行 了这些 测量。 同时,我拆下了并联电阻器以直接测量电流。

    以下波形反映了插入式模块(负载)已连接的情况。

    输出电压3V3和浪涌电流  

    输出电压3V3和电感器电流(L1)

     

    是的,我们对新设备持开放态度,因为我们目前使用的设备似乎无法使用。

    此致
    罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ronald:

    对于延迟回复,我们深表歉意。

    似乎没有限制输入电流的解决方案。 无论如何,您可能需要考虑 TPS6225x (请参阅下面的DS链接)。 它具有可编程的平均电流输入限制。

    DS: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps6.275万.pdf?ts=1647531246251&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F</s>1647531246251

     

    请告诉我您的想法。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Excel

    感谢您的回复。 可以考虑拟议的备选办法--如果市场上有这种办法的话。  

    此致
    罗兰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS6.275万似乎 也是一种合适的替代产品-目前已推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ronald:

    好极了。 您还可以订购 EVM和一些样片。

    您还有其他疑问吗?

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ronald:  

    如果您没有其他问题,我将关闭该线程。

    谢谢你。

    此致,

    Excel