This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5132万:显示器的电源定序

Guru**** 2641045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088969/tps65132-power-sequencing-for-display

部件号:TPS6.5132万

您好,

我们的显示屏布设必须遵循此电源顺序,1.8 -> 1ms延迟-> VPOS 6V (从tps6.5132万)-> 1ms延迟-> Vneg 6V (从tps6.5132万)。 我们是否可以在dtsi中使用"ti,enable-time =<1000>;"参数来根据要求延迟VPOS和Vneg,或者必须从tps6.5132万的0x02和0x03寄存器处理?

如果我们在dtsi中进行设置,是否对这一次进行了编程? 在下一次电源回收时,它是否会保留我们通过dtsi修改到此设备的值?

如果必须从寄存器设置中处理,0x03寄存器的第0位和第1位的值应该是什么? 这些位似乎表示"禁用TPS时释放到地面",其中仅VPOS设置为Vneg。

谢谢!

Prathibha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathiba,

    我支持TPS6.5132万器件,但我认为您在 提到"ti,enable-time=<1000>"或dtsi"时指的是一些FW/SW模块,我不熟悉此术语,也不知道将此请求转发给谁。 我建议创建另一个线程,而不在其中提及TPS6.5132万,以便将其转到TI的正确工程小组。

    对于TPS6.5132万中寄存器0x03的位0和1,如果禁用器件时需要主动放电,则应将这些位设置为1。 如果不需要主动放电,这些位应设置为0。 我希望这一点得到澄清,但请告诉我是否有任何其他关于TPS6.5132万的问题,我很乐意提供帮助。

    此致,

    辽卡