This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MP3363的竞争产品

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087244/competing-products-of-mp3363

主题中讨论的其他部件:TPS9.236万, TPS6.15万

尊敬的团队:

我正在寻找一款竞争对手的MP3363产品。

所需规格如下所示。

VIN=6V~9V

输出电压=18V

Iout = 20mA

外部同步或可调切换频率

此致,

Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,我建议使用TPS9.236万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Frank邱先生:

    感谢您提供信息。

    TPS9.236万具有固定切换频率。

    是否有任何产品具有外部CLK同步或可调节切换频率。

    此致,

    Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Frank邱先生:

    是否有任何其他产品可以满足我们的要求?

    此致,

    Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin,您对此案例是否有一些意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    当然。 感谢您以前的支持。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luna:

    TPS6.15万怎么样? 您能否帮助介绍使用MP3363的应用程序? 谢谢。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Frank邱和Robin:

    感谢您提供信息。

    TPS6.15万的功能符合要求。 但是,应用程序是一个相机,因此小型封装是理想的选择。

    此致,

    Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luna:

    没有更小的设备具有可调节的切换频率。 为什么客户需要可配置的切换频率?

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    感谢您的回复。

    此应用使用多个开关调节器。  

    我想进行调整,以避免干扰各自的切换频率。

    此致,

    Luna