This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.57万A:主板布局问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086574/bq25700a-board-layout-problem

部件号:BQ2.57万A

您好,  
我的主板设计上有BQ2.57万A,主板1.5 中的工作良好。我尝试了更低RDSon的斜角电感器和MOSFET。
1.5 62
MOSFET:SSM6K504NU
线圈:LMLP07A7M2R2

1.62  
MOSFET: BSC0925ND
线圈:SRP1038AA-2R2M
电路的其余部分相同  

在1.62 中,我有以下问题:
我的电源的电流限制为6A nad I,电压为14V。  
当充电器启动正常,但当我连接蓄电池时,我的电源听到咔哒声,CC被触发3或5次,充电器进入故障模式,没有电流流动。  
完成后,我检查了模式集,我有一个MOSFET去电,MOSFET Q8是一个输出P MOSFET AONR2.1321万是100欧姆Vgs nad 0欧姆VDS,我更换它并重试,我有相同的故障。  
D5短路。
主开关MOSFET或我的布局设计有什么问题 ?

谢谢!  
A.B.  


1.6                                                     1.5 62