您好,
我的主板设计上有BQ2.57万A,主板1.5 中的工作良好。我尝试了更低RDSon的斜角电感器和MOSFET。
1.5 62
MOSFET:SSM6K504NU
线圈:LMLP07A7M2R2
1.62
MOSFET: BSC0925ND
线圈:SRP1038AA-2R2M
电路的其余部分相同
在1.62 中,我有以下问题:
我的电源的电流限制为6A nad I,电压为14V。
当充电器启动正常,但当我连接蓄电池时,我的电源听到咔哒声,CC被触发3或5次,充电器进入故障模式,没有电流流动。
完成后,我检查了模式集,我有一个MOSFET去电,MOSFET Q8是一个输出P MOSFET AONR2.1321万是100欧姆Vgs nad 0欧姆VDS,我更换它并重试,我有相同的故障。
D5短路。
主开关MOSFET或我的布局设计有什么问题 ?
谢谢!
A.B. 

1.6 1.5 62