This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2806万:EN低电平时保持充电

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7275

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087554/tps62806-keeps-charging-when-en-is-low

部件号:TPS6.2806万
主题中讨论的其他部件:LMV7275

 我有以下原理图 ,问题是R140和R141更改为0欧姆,比较器中的共模电阻为57k (典型值),降压调节器似乎正在充电。 断开与比较器电路的连接时,它不会充电,但会保持稳定的0.4V电压,这正是我想要的。 连接到比较器时-无论是否忽略启用信号的状态-它都会充电至2.1V的电压。 300mV参考电压保持在0.3V。 只是想知道发生了什么,以及是否有办法维持0.4V电压并使用比较器(在以后的设计中,我使用的是LMV7275,但它的引脚与此比较器封装不同)。 数据表显示,如果存在泄漏路径,则电压将不正确。 这可能是正在发生的事情,但我无法模拟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sara:

    很抱歉回复太晚。 TPS6.2806万的最大电压为0.775V,因此我不会在VSEL引脚上有额外的泄漏路径,从而导致输出电压达到2.1V。

     是否可能有其他因素将比较器的正输入拉高?  当降压转换器与比较器断开连接时,您能否检查比较器正输入端的电压?

    此致,

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当Vsel=10k时,TPS6.2806万的电压为0.4V,我从比较器断开时得到该电压。 断开与调节器的连接时,电压为0.5V最小值,并向上充电。 所以我的猜测是比较国是问题的根源。 但我不得不知道,这是不是再生者的贡献  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sara:

    感谢您的更新。 我要结束这一线,因为这里的问题似乎是比较国的问题。

    此致,

    瓦伦