This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:冷起动,过电压,反向电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089268/lm7480-q1-cold-crank-overvoltage-reverse-voltage

部件号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他部件:LM7480

我对这台设备在连接到通用排污拓扑时的功能有什么疑问--

冷起动

在冷启动操作过程中,高达3.2V的输出是否为我们提供相同的~ 3.2V,还是为我们提供12V标称电压? 跟进-如果我们设计冷拖转启动,我们仍必须确保所有下游调节器 都能在低至3.2V的情况下工作?

过压:

当过电压情况低于35V时,输出是否会为我们提供35V或12V标称电压? 跟下面一样的跟进工作--我们是否必须确保所有的调节器下游工作电压高达35V

对于高于35V的电压,我猜它会将其夹紧至35V?

 

反向电压;

 在反向电压期间断开下游设备与输入的连接是否正确? 在这种情况下,电荷电容或任何电容器是否会提供短时间的电源电流? 或者下游的一切都关闭了吗?

  LM7480断开输入与输出的连接时,为下游设备提供临时电源的最佳方式是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aria,

    欢迎使用e2e!

    LM7480-Q1能够以背对背配置驱动两个MOSFET。 一个由DGATE驱动的MOSFET用于保护下流免受输入反极性的影响,并在输出电压大于输入电压时阻止反向电流。 由HGATE驱动的另一个MOSFET在关闭时能够阻挡正向电流。 这对于在输入处的过压等情况下断开输入的输出非常有用。  

    冷起动

    LM7480-Q1无法增加输入端的电压。  此设备可驱动开关,这些开关可打开或关闭电源通道(连接/断开输入至输出)。 因此, 在冷拖转启动时,在3.2V的条件下,输出仅为3.2V。  

    LM7480-Q1在输入时发生过电压(OV)事件时提供两种类型的保护。

    1. OV切断:当OV引脚处的电阻分配器连接 到输入时,LM7480-Q1将在输入电压> OV阈值时完全断开输入和输出之间的电源路径
    2. OV Clamp: 当OV引脚处的电阻分配器连接 到输出时, LM7480-Q1在滞后开/关模式下工作,并将输出电压保持在设定的OV阈值,如以下波形所示。 在OV操作期间,由于  滞后开/关 操作,输出纹波将会更高。  

    反向电压;

    如上所述,LM7480-Q1 在输入处有反向电压时断开输入输出。 输出电容器是下游负载的唯一能量源,因此必须适当调整其大小,以便在所需的持续时间内为负载供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢! 这回答了我所有的问题