This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:使用TPS7.8412万和TPS7.8401万 FB连接至Vout有何区别?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089281/tps784-q1-what-is-difference-between-using-tps78412-and-tps78401-fb-tie-to-vout

部件号:TPS784-Q1

使用TPS7.8412万和TPS7.8401万 FB连接至Vout有何区别? 看起来两者都可以执行1.2V输出和相同的原理图。  

伊藤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

               TPS7.8412万是指固定1.2V输出版本,而TPS7.8401万是指器件的可调节输出电压版本。 这两种版本都能够产生VOUT = 1.2V,但需要不同的原理图,因为这两种版本的引脚不同。 可调型有一个FB引脚(在固定输出型中被'NC'引脚取代),需要在OUT,FB和GND引脚之间连接一对电阻器,以生成VOUT = 1.2V。 数据表的8.1 第3节对此进行了说明。 谢谢!

    此致,

    Srikanth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srikanth  

    感谢您的回答。 由于FB为1.2V,我以为我可以直接将FB连接到1.2V输出电压。  您还需要底部电阻器吗? 如果是,底部电阻器的建议值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

               正确,在可调节版本中,您只需将FB连接到OUT即可获得1.2V VOUT。 您不需要底部电阻器。 对于固定版本,您不需要进行此连接。 谢谢!

    此致,

    Srikanth