This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.579万EVM:通过USB2ANY进行测试

Guru**** 2534910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, USB2ANY, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088140/bq25790evm-testing-via-usb2any

部件号:BQ2.579万EVM
主题中讨论的其他部件:USB2ANY,BQSTUDIO EV2400BQ2.579万

根据 此论坛帖子, 我正在尝试通过USB2ANY调试器测试BQ2.579万EVM。 官方对该论坛的关注不多,所以我想问一个不同的问题。 我是否可以通过GUIComposer以外的其它方式修改BQ2.579万EVM的寄存器,例如CCS? 对于如何通过CCS或更好的文档启动此流程,是否有任何指南?

我目前还没有关于如何评估BQ2.579万EVM的文档,因为我甚至无法通过GUIComposer连接,因为在没有任何进一步帮助的情况下,我只能说“错误”。 TI是否有更完善的记录工具来评估使用USB2ANY或类似芯片的BQ2.579万EVM,以便我可以看到我应该如何实现连接和工作?

此致,
Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher:

    您可以使用任何I2C引擎通过SDA和SCL线直接写入I2C寄存器。  您也可以购买EV2400并使用BQSTUDIO软件。  但我认为您的问题是USB2ANY包装盒的固件问题。  请先尝试更新。   

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff您好,是的,通过USB2ANY Explorer软件更新固件后终于可以访问以下网址:

    https://www.ti.com/technical-documents/mytilit/export-control?litId=SLVC695&fileType=zip&&ts=1648531195803

    我成功建立了连接。 感谢您指出这一点。 请注意,此帖子的其余部分不是针对您Jeff的,因为我感谢您的帮助。

    我想借此机会敦促TI团队更新 BQ2.579万EVM指南或将产品从市场上推出。 我在这里的几个星期里,总共花了30多个小时来尝试调试这件事。 同时,我正在使用Microchip的评估版,这些评估版在几分钟内即可运行。 对于这款评估板和USB2ANY上的价格标签,我期望一款经过抛光处理的成品。 我可能不是一个庞大或有意义的客户,但这种体验确实让我放弃使用TI产品,因为我担心将来会浪费这么多时间。

    为了获得基本的预期客户体验,我建议更新的具体内容为:

    1.如果USB2ANY实际上是TI评估主板的未来之路,那么最好不要使用EV2400和BQSTUDIO参考,而是使用评估主板指南中的USB2ANY和GUIComposer指令替换它们。 如果你没有导游,不要把它宣传为可能。
    2.在BQ2.579万EVM指南中添加故障排除部分,并在继续之前通过USB2ANY Explorer软件明确检查指南中使用的固件匹配。 确保在任何指南中包含固件和任何其他依赖项(GUI Composer版本等)。
    3.在USB2ANY网页上明确指出,更新驱动程序(因此使用设备)需要Windows PC (每次提到使用它时,听起来就像我应该能够从Ubuntu完成所有这些操作一样)。
    4.在TI云代理的连接中添加错误或调试,该连接实际提供了“错误”以外的有用信息。 如果存在连接问题,请发出默认错误消息,检查USB2ANY固件和有关如何执行此操作的链接。
    5.在产品页面中包含指向GUI Composer演示(dev.ti.com/.../ticharger_gui)的链接。

    一个非常失望的客户
    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher:

    我对这种困惑表示歉意。  BQ2.579万是我们首款使用USB2ANY和GUI设计器的设备。  感谢您帮助我们进行调试。 我会将您的建议传达给我的管理层。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jeff。 我还想跟进并提及,在Ubuntu 20.04 上进行固件更新后,我仍然无法使连接正常工作。 不是很想跳回调试它的潜孔,所以我只想在Windows上评估一下。 您可能还需要明确声明,此整个安装程序目前仅在Windows上进行测试和工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到。  将在用户指南中更新。

    谢谢。

    Jeff