This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.171万:隔离电机电流感应,带UCC2.171万的Ain引脚

Guru**** 2539140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087704/ucc21710-isolated-motor-current-sensing-with-ain-pin-of-ucc21710

部件号:UCC2.171万

尊敬的团队:

在数据表的8.3 10部分(隔离模拟到PWN信号功能)中,提供了直流总线电压感应和IPM内部温度感应的参考电路实现。

我想知道可以使用Ain检测到的其他可能模拟信号。 使用GD IC的Ain引脚执行电机电流感应时需要您的支持。

如果可能,则可以使用引脚处理大多数模拟信号输入,它可以简化传感电路并显著降低BOM成本。

目前正在使用AMC130xD隔离放大器检测和处理电机电流。 是否想听听您的意见UCC2.171万 GD是否允许处理电机电流信号?

此致,

Srijeeth J

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Srijeeth:  

    Ain-APWM面板用于温度感应和直流总线电压监控;由于精度和带宽方面的限制,我们不建议将Ain引脚用于电机电流感应。 我们建议使用专用电路(带隔离放大器)来执行电机电流感应。

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Vivian的宝贵意见。 但我想提醒您,在9.2 部分下的GD数据表中,我们可以看到一个应用程序,其中6个模拟信号是使用6个GD处理的。 我想知道Ain针脚是否经过测试以感应直流总线电压和温度监控以外的信号。  

    此致,

    Srijeeth J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srijeeth,  

    数据表表明Ain-APWM信道可以支持其他模拟信号传感。 但是,除了直流总线电压监控和温度感应之外,我们没有显示Ain-APWM信道其他用途的示例电路或测试。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Vivian。  

    我希望保持线程活跃,以便在不久的将来,社区可以分享与Ain引脚实施相关的宝贵意见。