This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1kW 24V 42A SMPS

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088126/1kw-24v-42a-smps

主题中讨论的其他部件:PMP2.2087万TIDA-1.0015万UCC2.818万UCC2.8951万

你(们)好  

我需要使用以下规格设计SMPS

输入- 85V至265 V交流50/60Hz或 120 V至 375 V直流

输出电压: 24V直流

输出电流:42A DC (连续)

升压电流:50A (5秒)

效率:> 90 %

 有源PFC

 保护:过压,过电流,过温

 负载调节< 1 %

 线路调节0.5 %

 输出波纹<50mV

 外壳:铝(DIN导轨安装)

 

我们已经基于TI参考设计开发了SMPS 480W (TIDA-1.0015万)和240W (PMP2.2087万)。

 我们是否可以使用 TIDA-1.0015万设计作为基础将其转换为1kW SMPS?

 如果不是,您建议使用哪种参考设计或芯片组。

 提前感谢您的支持。

此致

普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pravin:

    对于1kW输出功率,建议使用相移全桥转换器。  

    我已经通知了我的一位支持PSFB控制器的同事。 他将分享您所需的功率级别的参考设计。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我发现这种2 kW的参考设计具有由UCC2.818万控制的PFC前端和控制PSFB的UCC2.8951万。

    您可以在以下链接中找到它 :https://www.ti.com/tool/PMP8740

    在将来的设计中,您可以转到TI参考设计中心,输入输入和输出功率要求。  此搜索引擎将搜索TI参考设计库,并列出TI已执行的可能满足您的电源要求的任何参考设计。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    感谢您提供信息。

    将检查。

    此致

    普拉文