This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:通过SPI驱动TFT显示屏

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089255/tlc5971-driving-tft-display-via-spi

部件号:TLC5971

您好,

你好。 我有一位客户正在与TLC5971合作。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我有一个TFT显示屏,需要我的Arduino的主串行引脚。我还在使用您的LED驱动器。 TLC5971。是否可以使用相同的串行引脚?

我有一个通过 SPI连接的TFT显示屏。 我知道这是可行的。 我有你的驱动程序连接vbia SPI。我知道它们可以正常工作。我需要知道它们是否可以在同一SPI线路上一起工作。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我认为他们可以在相同的SPI上工作。 TLC5971接口基于换档器寄存器。 如果将TLC5971置于TFT显示屏驱动器之前,则可以首先发送TFT显示屏驱动器的数据,并通过TLC5971进行切换。  然后发送TLC5971的数据,该数据可以锁定在LED驱动器中。 我不知道什么是TFT显示接口,所以无法评论TFT显示驱动器是否可以在TLC5971前面。