This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万M:BQ2.5895万M的电池剩余充电状态

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087713/bq25895m-battery-charge-remaining-status-with-bq25895m

部件号:BQ2.5895万M
主题中讨论的其他部件: BQ2.5895万BQ2.722万

您好,

 我们正在开发eNote纸质平板电脑并运行Linux。 我们已使用 BQ2.5895万M作为蓄电池充电电路,并启用了驱动器,这似乎工作正常。 当系统与充电器连接时,它会显示POWER_SUPPLY_VOLTAGE NOW和 POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW的值。 我的要求也是了解剩余电池寿命,但我看不到指示状态的任何字段。 以下是仅电池和带充电器的电池两种情况的运算。 是否有一个选项可以查看电池剩余电量?  仅在使用电池的情况下,POWER_SUPPLY_VOLATE_NOW始终为 230.4万

仅限电池

root@imx7dsabersd:~# cat /sys/class/power _supply/bq2.589万-charger/uevent
POWER_SUPPLY_NAME=bq2.589万-充电器
POWER_SUPPLY_TYPE=USB
POWER_SUPPLY_Manufacturer=Texas Instruments
POWER_SUPPLY_MODEL _NAME=BQ2.5895万
POWER_SUPPLY_STATUS=正在放电
POWER_SUPPLY_Charge类型=不适用
POWER_SUPPLY_ONLINE = 0
POWER_SUPPLY_heality=良好
POWER_SUPPLY_CONST_CONST_Charge电流_MAX_204.8万
POWER_SUPPLY_CONSTANT_Charge电压=0
POWER_SUPPLY_CONSTANT_Charge电压_MAX_435.2万
POWER_SUPPLY_PRECharge电流=12.8万
POWER_SUPPLY_charge TERM_CURRENT_25.6万
POWER_SUPPLY_INT_CURRENT_LIMIT=50万
POWER_SUPPLY_VOLATE_NOW = 230.4万
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW_0

带充电器的电池

root@imx7dsabersd:~# cat /sys/class/power _supply/bq2.589万-charger/uevent
POWER_SUPPLY_NAME=bq2.589万-充电器
POWER_SUPPLY_TYPE=USB
POWER_SUPPLY_Manufacturer=Texas Instruments
POWER_SUPPLY_MODEL _NAME=BQ2.5895万
POWER_SUPPLY_STATUS=正在充电
POWER_SUPPLY_Charge类型=快速
POWER_SUPPLY_ONLINE = 1
POWER_SUPPLY_heality=良好
POWER_SUPPLY_CONST_CONST_Charge电流_MAX_204.8万
POWER_SUPPLY_CONSTANT_Charge电压=434.4万
POWER_SUPPLY_CONSTANT_Charge电压_MAX_435.2万
POWER_SUPPLY_PRECharge电流=12.8万
POWER_SUPPLY_charge TERM_CURRENT_25.6万
POWER_SUPPLY_INT_CURRENT_LIMIT=325万
POWER_SUPPLY_VOLATE_NOUE=434.4万
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW_-50万

下面是连接图

谢谢,此致,

Surajit

+919886677508

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surajit,您好!  

    BQ2.5895万M没有指示剩余电池寿命的选项。 TI的电池电量表产品设计用于准确测量电池的充电状态和健康状态。 您可能需要考虑使用其中一种产品来满足您的要求。  

    请注意,

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett:

     感谢您的回复。 您指的是哪些产品? 我找不到列表。

    谢谢,此致,

    Surajit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surajit,您好!  

    以下是TI.com上的电池电量计产品链接  

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/overview.html 

    此致,

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Garrett,

     在Linux中是否有驱动程序支持? 我可以看到下面2的支持。

    * www.ti.com/.../bq27z561
    * https://www.ti.com/product/bq28z610

    我们还考虑 bq2.722万。 它是否有被终止或不可用的机会?

    谢谢,此致,

    Surajit

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surajit,您好!  

    您能否找到一条新的线索,询问您提到的量规产品。 这样,仪表产品就可以回答您的问题。   

    此致,

    Garrett