This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.515万:寄存器ICHG_CTRL和PCHRGCTRL 0x13和0x14的值存在问题

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088397/bq25150-issues-with-values-of-registers-ichg_ctrl-and-pchrgctrl-0x13-and-0x14

部件号:BQ2.515万
主题中讨论的其他部件: BQ2.5155万EVMBQ2.5155万

我们在其中一个主板中使用BQ2.515万

我们正面临IC中两个寄存器值的问题

根据数据表重置时的内容
ICHG_CTRL (地址= 0x13)[重置= 0x8]
PCHRGCTRL (地址= 0x14)[重置= 0x2]

通过我们主板上的I2C读取IC上的内容
ICHG_CTRL [重置= 0x00]
PCHRGCTRL [重置= 0x00]

我们也不能修改这些调整器的内容。

我们能够对IC中的以下阻抗进行读写。
BQ2515X_MASSK1
BQ2515X_MASSK2
BQ2515X_MASSK3
BQ2515X_VBAT_CTRL
BQ2515X_TERMCTRL
BQ2515X_BUVLO
BQ2515X_CHARGERCTRL0
BQ2515X_CHARGERCTRL1
BQ2515X_ILIMCTRL
BQ2515X_LDOCTRL
BQ2515X_MRCTRL
BQ2515X_ICCTRL0
BQ2515X_ICCTRL1
BQ2515X_ICCTRL2
BQ2515X_ADCCTRL0
BQ2515X_ADCCTRL1
BQ2515X_ADC_COMP1_M
BQ2515X_ADC_COMP1_L
BQ2515X_ADC_Comp2_M
BQ2515X_ADC_Comp2_L
BQ2515X_ADC_Comp3_M
BQ2515X_ADC_Comp3_L
BQ2515X_ADC_READ_EN
BQ2515X_TS_FASTCHGCTRL
BQ2515X_TS_COLD
BQ2515X_TS_COOL
BQ2515X_TS_Warm
BQ2515X_TS_HOT

我们还使用BQ2.5155万EVM套件测试了代码。
根据数据表,寄存器具有预期的重置值。

请查看随附的电路。

让我们知道我们在这里缺少什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,  

    我查看了您的示意图,该符号似乎是BQ2.5155万 (C3 = NC)的符号。 在BQ2.515万上,C3 = IMAX,将确定设备支持的最大快速充电电流。 您需要在该引脚上连接一个10k Ω 或更低电阻。  

    BQ2.5155万和BQ2.515万均与固件兼容,一旦放置了电阻器,您应该能够将充电电流更改为IMAX设置。  

    此致,  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您回答正确。 IC BQ2.5155万将放在此处,但库存已缺货,因此我们将BQ2.515万放在此处。 但是忘了放置电阻器。 C3如粉色箭头所示,现在很难打开电阻器。 我们是否可以通过某种方式为蓄电池充电并尝试原型?

    或者,我们必须在电池耗尽时更换电池。  

    此致

    Vivek Plawat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,  

    如果不看PCB文件,很难分辨图片,但似乎C3 (IMAX)是通过C4 (ADCIN)布线的,我假设连接到一些GND平面/多边形。 我不知道您可以对您的主板进行多大程度的修改,但您可以从GND的ADCIN (C4)中切断轨迹,并在GND中添加一个10k电阻器。 这基本上会使C3和C4短路,但应该没问题。 这将允许您测试原型,并且您可以更改下一版本的布局。  

    此致,  

    Arelis G. Guerrero