This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5218万:如何在1.2 IPG-UI中的"选择设备"下拉菜单中获取TPS6.5218万-IPG-UI

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088611/tps65218-how-to-get-tps65218-1-2-in-the-select-device-drop-down-menu-in-ipg-ui

部件号:TPS6.5218万
主题中讨论的其他部件:IPG-UI,, USB2ANY

您好,Brenda,

我刚刚下载了IPG-UI,在进入"选择设备"时,下拉菜单中没有TPS6.5218万 1.2。 因此,我只有TPS6.5218万 1.1 , 在“设备控制”中没有“程序”选项卡。

我从 https://www.ti.com/tool/IPG-UI下载并安装 (为Windows选择了一个)

我还卸载并重新安装了它,仍然没有TPS6.5218万-TPS... 1.2

请帮助-如何在“选择设备”下拉菜单中获取我需要的版本TPS6.5218万-TPS65218-TPS?<xmt-block0>6.5218万 1.2

提前感谢。

此致,

尼古里纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niculina:

    感谢您使用E2E。 TPS6.5218万x的最新IPG-UI支持编程文件可从以下链接下载:  

    BOOSTXL-TPS6.5218万 IPG-UI设备支持文件。  

    运行可执行文件(.exe)后,它将生成GUI文件以对TPS6.5218万x PMIC进行编程。 如果 您有任何问题,请告诉我。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda,

    感谢您的快速反馈!

    还有2个问题:

    1)我使用的是评估板TPS6.5218万EVM-100,而不是BoosterPack,我是否应该了解您指出的文件也适用于此评估板?

    2)我今天整天都在尝试链接:-(它在无限循环中挂起.. 是站点停机还是发生了什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niculina:

    同一GUI应同时与EVM和编程BoosterPack配合使用。 如果之前的链接不适合您,请尝试以下操作: https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-TPS6.5218万。 然后,单击"订购并开始开发"并下载文件名"BOSTXL-TPS6.5218万 IPG-UI设备支持文件"。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda,

    感谢您提供宝贵的信息。

    您提到的链接是我之前也使用过的链接。 我再次尝试,但没有结果...

    链接似乎不起作用,我无法下载文件,可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niculina:

    能否尝试 https://www.ti.com/(德州仪器(TI)的主网站)并在搜索中键入“BOOSTXL-TPS6.5218万”?  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brenda:  

    我听从了你的建议,结果也一样。

    根据我们的IT,您在那里遇到了服务器问题,因为消息是slvc750.zip - Failed- Server Problem (-故障-服务器问题)

    我可以假定其他文件(如USB2ANY和IPG-UI)位于另一台服务器上,因为我可以下载(msi文件)并安装。

    如果您可以报告此问题,因为客户无法访问此文件,因此无法进行安装等,这可能会有帮助。

    不过,你回答了我的问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brenda:  

    我听从了你的建议,结果也一样。

    根据我们的IT,您在那里遇到了服务器问题,因为消息是slvc750.zip - Failed- Server Problem (-故障-服务器问题)

    我可以假定其他文件(如USB2ANY和IPG-UI)位于另一台服务器上,因为我可以下载(msi文件)并安装。

    如果您可以报告此问题,因为客户无法访问此文件,因此无法进行安装等,这可能会有帮助。

    不过,你回答了我的问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niculina:

    您是否可以再次咨询您的IT团队? 我没有发现任何问题。我从TI笔记本电脑和个人笔记本电脑上再次下载了“SLVC750/ZIP”文件夹,但没有发现 任何问题。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda,

    这是安全软件,在我的位置不能被降下。 但是我问了格勒诺布尔的一位同事,我知道。

    必须安装SLVC750 (TPD6.5218万 1.2 支持设备)和SLVC620h (IPG-UI)。 现在一切都很好,谢谢!