This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:我可能在一个PCB上有两个AM2431设备-我是否可以使用一个LP8733为两个AM2431设备供电

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733, AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088786/lp8733-i-may-have-two-am2431-devices-on-one-pcb---can-i-use-one-lp8733-to-power-both-am2431-devices

部件号:LP8733
主题中讨论的其他部件: AM2431

我可能在一个PCB上有两个AM2431设备-我可以使用一个LP8733为两个AM2431设备供电

无需DDR,需要支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iance,

    您是否有关于电源滑轨的使用案例和负载要求的更多信息?

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设电源的每个导轨都可以为两个处理器提供所需的电流,如果有任何电源排序或电源控制原因会阻止两个处理器共享导轨。 我知道这个问题可能需要处理器组的输入,但我不确定与谁开始对话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iance,

    您能否提供更多信息来帮助我们了解您在PMIC和处理器之间的连接? 您使用的是哪种AM243x和LP873x变体? 以下链接上的应用手册中的电源方框图是否代表您对LP873x导轨分配以为处理器供电的计划?  

    使用LP8733xx和TPS6.5218万xx PMIC为AM64x和AM243x Sitara处理器供电

    谢谢!

    Brenda