This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.016万:未使用的pin's

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088829/ucd90160-unused-pin-s

部件号:UCD9.016万

大家好,

我们使用UCD9.016万只是为了监控电压轨,而不是使用GPIO和JTAG信号。 是否可以保持未使用的引脚处于浮动状态,或者是否有任何添加PU/PD或GND连接的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于未使用的引脚,我们建议使用GND。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe:

    感谢您的快速响应。 一

    是否也建议将GPIO连接至GND? (如果编程时启用了任何IO,则可能会对GND短路)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    只要应用程序没有配置这些IOS,就可以了。

    此致

    Yihe