This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3600:TPS3600

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089126/tps3600-tps3600

部件号:TPS3600

我想使用PFI功能来监控我的电池电量。 请问如何计算PFI引脚的电流消耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cindy:

    感谢您的提问,PFI引脚连接到比较器的输入,因此电流消耗实际上为0A。

    寄生电流消耗在数据表中有轮廓。 大约在+/- 25nA左右。

    杰西