This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.3603万-Q1:使用LM4.3603万-Q1作为LM4.6002万PWPT的替代。 我们遇到了电源启动问题

Guru**** 2625265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088329/lm43603-q1-using-lm43603-q1-as-an-alternate-to-lm46002pwpt-we-are-having-power-supply-start-up-issue

部件号:LM4.3603万-Q1
线程中讨论的其它部件:LM4.3603万LM4.6002万

使用LM4.3603万而不是LM4.6002万时出现启动问题。   示意图如下。  

当输入端的电源电压约为6V至8V时,输出纹波约为400mV。  当输入电压升高时,纹波消失。

如果我们对输入应用10-15,有时输出将根本不会出现。

如有任何建议,我们将非常迅速地配送产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请确保使用Webench工具设计LM4.3603万的应用程序,以确保所有组件值均正确。

    您的输入电压范围和负载电流是多少??

    输入电压较低时输出上的纹波过多 可能 表示断开模式。

    请为您遇到的每个问题以及正常操作提供输入电压,SW节点电压和输出电压的波形。

    此外,如果您有电流探头,请提供电感器电流波形。

    电感器似乎有点大,输出电容器组在较小的一侧。

    您的输入电容器看起来也有点光亮。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    下面是有关我们所看到问题的一些详细信息:

    每个板上有两个芯片,一个输出3.3V,一个输出5V。

    输入电压为15V。

    如果我们立即向主板施加15V电压,则两个电源都不会打开。 下面是显示启动的示波器图像:

    5V电源:C2 (粉红色)为输入电压,C1 (黄色)为SW节点

    3.3V电源

    如果输入电压超过5.5V,也会出现相同情况。

    但是,如果我们从3V开始缓慢地将输入电压提高到15V,则3.3V电源工作正常。 以下是在这种情况下SW节点的外观:

    对5V执行同样的操作不起作用。 一旦输入电压超过5V (图中为7.5V),SW节点 保持在1.75V左右,无需切换。

    一旦输入电压达到12伏左右,我们就开始看到切换,但输出电压仍仅为 1.75V。

    5V电源的负载电流相当低,约为60mA。 当我们将一个20欧姆电阻从5V添加到公共电阻时,我们能够将电源电压提高到15V,5V电源按预期工作。  SW节点,如下所示。

    添加此负载电阻器对立即向输入施加15V的问题没有帮助。 每个耗材的SW节点的波形看起来仍然与第一幅和第二幅图像相同。

    希望此信息有助于诊断问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请仔细检查组件值,以确保它们在36V和60V设备之间兼容。

    您的输入电压转换率似乎相当高。

    您能否根据上述情况探测5V设计的VCC引脚上的电压。

    输出电容器的额定电压对于5V输出来说太小。  陶瓷电容器将会随着直流偏压而降低速率。

    尝试从VIN断开EN输入,并使用EN输入,VIN为15V时启动。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     建议的组件值 与 我们的现有值之间存在一些不匹配,如您在第一个回复中所说。 我们尝试降低电感器值和增加输出电容器值,但没有成功。 自举电容器,切换频率电阻器,VCC CAP等在两个部件之间保持相同。

    此处是VCC (黄色)和Vin (粉色)的波形,附加负载已连接,因此5V输出正常工作。

    此处是VCC和Vin的波形,没有附加负载连接,因此5V电源处于1.75V左右。

    VCC似乎经常辍学。 有什么想法可能导致这种情况?

    我们不想断开EN引脚,因为我们担心可能会损坏部件。  

    感谢您注意输出电容器额定值的问题。 当5伏电源正常工作时,他们似乎不会出现故障,所以我不认为这是问题所在,但应该更换为更高额定值的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    检查VCC和启动电容器和连接,确保它们已焊接且值正确

    电容器未损坏。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    VCC的帽子真的很糟糕! 更换电源后,两个电源都工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好消息。  很抱歉,花了这么长时间才找到根本原因。

    谢谢