This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035C:最大软启动时间/电容

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088653/lm5035c-maximum-soft-start-time-capacitance

部件号:LM5035C

对于我的设计,我想将软启动时间设置为100毫秒的幅度。 是否有最大电容可连接到SS引脚(无电阻)? 在这种情况下,放电FET是否受到保护,以便能够维持放电流? 或者是否存在限制电流的电阻器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Geert,请允许我与设计师联系,然后回复您。   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Geert:  

    对于TSS = 100ms软启动,CSS = ISS x TSS/ DV = 0.11mA x 100ms / 5V = 2.2 UF

    因此,根据经验法则,CSS < 10uF似乎是可以的。

    谢谢