This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1模拟,Vcc由Vout提供支持

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088448/lm5146-q1-lm5146-q1-simulation-with-vcc-powered-by-vout

部件号:LM5146-Q1

你(们)好

我尝试模拟(使用PSpice)的场景,当Vcc由Vout或其他外部直流电源(8V - 13V)供电时。

我下载 了“LM5146-Q1 PSpice未加密瞬态模型(修订版 A)"

我唯一添加的是两个串联在Vin和Vcc中的二极管,如数据表所述:

您可以注意到Vcc保持在7.5V,而12V电源产生的输出功率为-10.8KW!!!

我还尝试连接Vout而不是12V,因此输出电压卡在大约7.5V而不是12V。

我是否在操作理论上有所遗漏? 这是否是仿真模型的问题?

非常感谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我怀疑该型号具有VCC的电压源,可能对外部VCC连接不有用。

    我有一个新版本的快速启动计算器文件,可以选择使用外部VCC计算损失。 我可以在今天晚些时候提供。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是带有外部VCC选项的快速启动文件:

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5145_2C00_-LM5146-contorller-design-tool-_2D00_-revA3-_2D002D00_-52Vin-5Vout-25A-300kHz.xlsm</s>2900 51455146

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim。

    首先,非常感谢!

    根据您所写的内容,这是PSpice模型的局限性,而不是仿真错误。

    如果可能,再问一个问题: 如果输出为8 - 13V,使用Vin作为Vcc的电源而不是输出电压是否有任何优势?

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    如您所知,如果未连接外部VCC,VIN将通过内部LDO稳压器为VCC供电。 当连接外部VCC时,它会从IC上消除(VIN - VCC)*ICC电源损失,特别是当VIN较高时。

    另请注意,栅极驱动器电压将高于额定7.5V,因此栅极电荷损失将增加。 此外,FET切换速度更快,栅极驱动振幅更高。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我理解。 非常感谢,Tim!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Alex。