This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2964万C:在为VIN供电之前应用启用信号

Guru**** 1827490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088855/tps22964c-applying-enable-signal-prior-to-power-applied-to-vin

部件号:TPS2.2964万C

     在给VIN施加电压之前,是否可以向ON或Enable针脚(在规格范围内)施加信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    建议首先应用VIN,否则 切换特性可能与数据表中所述不同。 如果VIN连接至ON,则设备将以1.1V的电压打开,且VIN在建议的范围内。  

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Kalin。