This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8064万A:UCC2.8064万A

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088814/ucc28064a-ucc28064a

部件号:UCC2.8064万A
主题中讨论的其他部件:PMP3.0763万

大家好,支持!  

以PMP3.0763万为指南设计航空电子设备的电源。  与PMP3.0763万一样,需要提供符合DO160谐波限值的电源。   与PMP3.0763万相比,我的电源在420V时具有更高的PFC电压,输出功率更低,为320瓦。   

我可以使用哪些方程式,工具,仿真来确保我的设计能够满足DO160谐波限制。   

此致,  

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart:

    在设计航空电子设备PFC时,最重要的是尽量减少交叉失真(即零交叉时交流电源的电流缺乏或稳定)。  这可以通过最小化电桥后面的电容来实现(因为它会增加电路的非线性)。

    参考 PMP3.0763万 Rev D的第1页,可以通过最小化总电容(C4 + C5 + C61)来最大程度地减少交叉失真;如果需要,其中一些电容器可以与C10和C9并联移动。

    对于其余的失真(位移因子和由于C1A,B,C上的输出波纹电压而产生的部件),有足够的电容即可避免高波纹(第3页的SLUP093中也有说明) 并再次最小化总电容C9 + C10 + C4 + C5 + C61。

    我没有模拟模型,但希望我提供的信息能有所帮助。

    此致,

    射线


    e2e.ti.com/.../Optimizing-High-PFC-slup093.pdfe2e.ti.com/.../PMP3.0763万-Rev_5F00_D-Project.pdf