This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:激活睡眠模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089053/bq40z80-activating-sleep-mode

部件号:BQ40Z80

大家好,

BQ40Z80 参考手册的电源模式部分中,激活睡眠模式的条件之一是DA Config[睡眠]= 1 (与其他条件一起使用)。 但是,DA Config[SLEEP = 1也是退出休眠模式的条件之一(与其他条件一起使用)。 由于此表的原因,我不确定是否需要设置或清除DA Config[SLEEP (DA配置[睡眠])以启用睡眠模式。

我尝试清除和设置DA Config[SLEEP,但设备从未显示为进入休眠模式。 我正在通过BAT引脚监控电流,我可以像在正常模式下一样每250毫秒看到设备消耗电流,因此我知道它不在睡眠模式下(在此测试中,电压时间= 5秒,电流时间= 20秒)。

激活睡眠模式的所有条件都与主板上的条件匹配,但设备不会进入睡眠模式。 我的测试中没有I2C活动。

第二个问题-关机模式的用途是什么?

提前感谢!


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jejomar:

    如果希望bq40z80在条件理想时进入休眠模式,则必须设置DA Config[SLEEP。

    关闭模式将完全关闭仪表。 它用于防止当电池已低于欠压时电压表进一步耗尽电池电量。 还有一种关闭船舶模式,可用于防止存储期间的电流消耗。

    检查TRM部分18.1 Tm11 ManufacturerAccess() 0x0011睡眠模式