大家好,
在BQ40Z80 参考手册的电源模式部分中,激活睡眠模式的条件之一是DA Config[睡眠]= 1 (与其他条件一起使用)。 但是,DA Config[SLEEP = 1也是退出休眠模式的条件之一(与其他条件一起使用)。 由于此表的原因,我不确定是否需要设置或清除DA Config[SLEEP (DA配置[睡眠])以启用睡眠模式。
我尝试清除和设置DA Config[SLEEP,但设备从未显示为进入休眠模式。 我正在通过BAT引脚监控电流,我可以像在正常模式下一样每250毫秒看到设备消耗电流,因此我知道它不在睡眠模式下(在此测试中,电压时间= 5秒,电流时间= 20秒)。
激活睡眠模式的所有条件都与主板上的条件匹配,但设备不会进入睡眠模式。 我的测试中没有I2C活动。
第二个问题-关机模式的用途是什么?
提前感谢!
此致,
Jejomar