This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38.604万:已禁用看门狗计时器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086274/tps386040-disabled-watchdog-timer

部件号:TPS38.604万
主题中讨论的其他部件 :TPS38.6万

大家好,


我有一个关于TPS38.604万的问题。

是否可以禁用监视计时器?
我认为我不能禁用看门狗计时器。
如果我可以禁用看门狗计时器,我可以将WDI连接到GND吗?


此致,
石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    正确。 您无法禁用此设备上的监视程序。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masoud-San,

    我还有其他问题。
    TPS38.6万能否禁用看门狗计时器?
    客户已将TPS38.6万的WDI连接到GND。 客户表示工作正常。
    是否正确使用?

    此致,
    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    您无法禁用TPS38.6万上的看门狗。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masoud-San,

    感谢您的回复。
    以下E2E说明,如果未使用WDI,WDI应处于浮动状态。
    如果不使用,即使浮动也能正常工作吗? RSET1输出吗?
    请回答TPS38.604万和TPS38.6万。

    e2e.ti.com/.../tps38.6万-unused-watchdog-pins-wdi-wdo-connection

    此致,
    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    我没有您提到的螺纹中工作台测试的详细信息,但我认为这是正确的。 谢谢。