This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4296万M:在快速充电和充电终止之间切换完成

Guru**** 1606325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086703/bq24296m-toggling-between-fast-charging-and-charge-termination-done

部件号:BQ2.4296万M

大家好,  

问题:
bq2.4296万M系统状态寄存器REG08 - CHRG_STAT状态在快速充电和充电终止完成之间切换

设置:
VIN -直流适配器(5.0 至5.2V)/2A
电池类型- 4.2V
ICHG - 512mA
平均系统电流- 370mA (不包括电池充电)
监视程序已禁用
sys_min设置为3.0V

描述:
bq2.4296万M正常充电,直到电池电压达到3.6V,之后CHRG_STAT状态在快速充电和充电终止完成之间切换。 电池不再充电。


寄存器状态:
Reg0 - 0x7E
Reg1 - 0x11
Reg2 - 0x00
Reg3 - 0x11
Reg4 - 0xB2
Reg5 - 0x88
Reg6 - 0x73
Reg7 - 0x4B
Reg8 - 0xA4/B4 (在0xA4和0xB4之间切换)
Reg9 - 0x00

感谢您的任何帮助。 我已经通过了与STAT切换问题相关的类似问题,但无法找到解决方法(e2e.ti.com/.../bq2.4296万 m vstat-pine-flrobride-when batter-volte-voltage-go above -4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将检查并回复您。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      当Vbat < VBAT_REG - VRECHG,~4.1V时,设备将在终端后开始充电。  

    您是否可以共享原理图以及显示Vbat,vsys,SW,Ibat的波形。   

    谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    PFA原理图。 将在我有波形时共享它。  

    此致,

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:  

    我们正在调试该问题。 当我有更多信息时,将在此处更新。  

    此致,

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    原理图看起来正常,是否有负载直接连接到蓄电池,这可能会导致此问题?

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:  

    此问题与蓄电池组侧的蓄电池保护电路有关。

    立即解决问题。 感谢您的支持。  

    此致,

    詹姆斯