This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 LED并行连接

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088554/bq40z80-bq40z80-led-in-parallel-connection

部件号:BQ40Z80

您好,  

我们希望使用BQ40Z80驱动6个LED (LED1L与LED1R并行,依此类推),显示0 % 至100 % SOC。 请参阅附图。

CHG阈值1 - 0 % (已安装LED1;LED1 =并联LED1L和LED1R)

CHG阈值2 - 33 % (已安装LED2;LED2 = LED2L和LED2R并联)

CHG阈值3 - 67 % (已安装LED3;LED3 =并联LED3L和LED3R)

CHG阈值4 - 100 % (未安装LED4)

CHG Threshh 5 - 100 % (未安装LED5)

CHG Threshh 6 - 100 % (未安装LED6)

LED连接是否正确?

CHG阈值设置是否正确?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kim:

    看起来您有一个6 LED示意图并要求6 LED支持,但您的设置表明您只想显示基于3个LED的SOC。 您能否进一步解释您的使用案例?

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    我们希望在左侧和右侧各放置3个LED。 LEDxL和LEDxR是成对的,应同时打开和关闭。  

    LED1L和LED1R在EVM上是LED1,依此类推。

    电路和设置是否有任何问题?

    谢谢!

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kim:

    因此,LED已安装,但您只想让最后3个同时打开?

    如果设置正确,LED原理图配置将与EVM相同。

    此致,

    Wyatt Keller