This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS759:TPS7.5925万

Guru**** 2815375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088330/tps759-tps75925

部件号:TPS759
主题中讨论的其他部件:TPSM8.2866万A

TI支持团队,您好!

我在设计中使用TPS7.5925万 ktt,输入电压为5V,使用固定输出电压2.5 V,输出电流约为4-5 A。请帮助我了解输入和输出电容器的值。

我不确定应该使用多少个电容器和什么值  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasrin,

    5V -> 2.5V @ 4-5A是大量功耗[PD =(5- 2.5)* 4 = 10W)]。 如果您要将LDO用于此2.5V电源,则需要降低输入电压,否则它只会循环进入和退出电流限制,并且不起作用。 此器件的最大压降电压规格在整个温度范围内为750mV,因此您是否考虑过使用降压转换器来更有效地将5V降低到接近3.3V?

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:  

    感谢您的回复。  

    您是否建议使用降压将5V降低到3.3V,然后使用TPSTPS7.5925万至2.5V?

    你还有其他建议,我的空间有限。

    是否有5V至2.5V的降压电压电压,并且可以处理 6-7 A的输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasrin,

    是的,这就是我的建议。 借助此输出电流级别,您将需要将LDO的余量降至最低,或者使用降压稳压器来更有效地降低电压。 我将把这个岗位分配给降压监管团队,帮助找到一个能够做到这一点的部件。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS759xx:具有电源良好快速瞬态响应7.5 A低压降稳压器数据表(修订版 e)(TI.com)

    我再次向您确认TPS7.5925万KTTT的部件号 。

    在数据表中,7.5A时的压降仅为400mA,最大电流为7.5A。我仅绘制4 A时,为什么它将处于当前限值状态,这一点很有趣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasrin,

    它将不在电流限制范围内,而是处于热关机模式。 KTT封装的热阻为38.7C/W,10W功率耗散为387C的结温升,远高于热关闭温度。 如果输入电压降至3.3V,功耗(使用与上述相同的数字)将仅为(3.3v - 2.5V)*4A=3.2W ,这相当于38.7C/W * 3.2W = 124C的结温升。 将环境温度添加到此值仍高于推荐的工作条件下125°C的交叉点温度,但考虑到良好的布局和热性能,您还可以提高热指标,并降低热阻。 10W机箱中的热阻不可能降低到足够的程度,使其成为可行的。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasrin,

    TPSM8.2866万A是一种非常小的高效降压电源模块,在6A时可执行5V输入至2.5V输出。  它是否适合您?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是可行的。 但该部件缺货...任何其他类似选项都可供购买

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是目前很难找到零部件的市场。  您计划何时投入生产?您计划需要哪些数量?  您需要多少输出电流?   

    如果您有TI销售联系人,他们可能会很快为您提供一些设备,或者您可以订购EVM以评估器件。  这将使您能够长期选择最佳设备,而不是将自己局限于本周或下一周的可用情况。  另一方面,如果您计划很快投入生产,那么您需要现在有足够数量的产品。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 我计划在3-4周内完成生产。

    我需要数量。 20-30.

    输入电压5V,输出2.5V和6-7A之间的输出电流应正常工作。 您是否有任何可用选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇哦。  这很快。

    以下是我们的参数搜索,用于查找降压电源模块,它将是在如此短的时间内最容易设计的设备: https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-modules-integrated-inductor/overview.html

    根据您的要求和库存要求, PTV0.501万W 和 PTH04T241W 外观良好。  这些对您有效吗?

    Chris