This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:TPS548D22和TPS549D22之间的区别

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088583/tps549d22-difference-between-tps548d22-nd-tps549d22

部件号:TPS549D22
主题中讨论的其他部件:TPS548D22

专家,您好!

我们可以知道TPS548D22和TPS549D22之间的区别吗? 我发现引脚输出之间只有PMBus信号和FSEL/ADDR差异。 我们可以知道它的电气参数是否有任何差异吗? 客户面临TPS548D22短缺问题,希望使用TPS549D22替换它。 非常感谢!

此致,

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果电压参考,切换频率,斜坡振幅,电流限制,软启动, 和故障响应设置已选定。

    但是,TPS549D22不提供切换频率和Ramp振幅设置的物料清单编程。  TPS549D22使用1xR斜坡发生器默认为650kHz切换频率,并且只允许通过PMBus调整此频率。

    使用TPS548D22的设计使用19.1kΩ Ω 或22.1kΩ Ω FSEL至AGND,带有100kΩ Ω 上拉电阻器,其功能与直接替换TPS549D22类似。  使用不同FSEL编程选项的设计将更改功能。

    1)通过选择1/2 x R选项选择较大斜波幅度的TPS548D22设计将具有更高的带宽,如果它们没有足够的输出电容来使用1 x R斜波选项稳定环路,则可能会出现不稳定性问题。

    2)通过选择2 x R或3 x R选项选择较小斜坡幅度的TPS548D22设计将具有较低的带宽,并且可能不符合瞬态要求。

    3)选择低于650kHz开关频率的TPS548D22设计可能会受到开关损耗和热应力增加的影响。

    在以前使用较低开关频率进行测试的设计中,应在新的,较高的开关频率下对缓冲器电阻器(R系列C至SW至GND)中的功率消耗进行双重检查。

    4)选择高于650kHz的开关频率的TPS548D22设计可能会降低带宽,或者,如果原始回路具有极强的抗干扰性,可最大限度地降低输出电容,则会限制具有较低切换频率的回路稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    感谢您的详细回复。 我在另一篇文章中附上了客户的设计,请您仔细检查一下我们是否需要将TPS548D22替换为TPS549D22需要更改什么? 非常感谢!

    此致,

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我已在另一个主题- https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/108.8914万/tps549d22-default-code-generation中作出回应