This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR3.364万:适用于IBB的适当电感器波纹电流比

Guru**** 2513615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088480/lmr33640-appropriate-inductor-ripple-current-ratio-for-ibb

部件号:LMR3.364万

您好,

此应用说明表示电感器电流纹波(ΔIL)的典型值为输出电流的30 %。
www.ti.com/.../snva856a.pdf
但根据某些升压转换器,该比率是根据平均电感器电流确定的。

IBB的行为类似于升压转换器。
我认为我们应该参考平均电感器电流来确定电感器电流纹波比。
因为在某些情况下比率会太小,如VIN=5V,VOUT=-36V,IOUT=0.1A,Efficiency 80 %。
如果输出电流 ΔIL=30%,则为0.1A×0.3=0.03A
平均电感器电流为 ΔIL=30%,电流为1A×0.3=0.3A

如果您能为我们提供一些建议,我们将不胜感激。

此致,

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    对于降压转换器,电感器平均电流等于输出电流,因此您可以使用任何一个进行计算。

    对于IBB或升压,只需使用电感器平均电流进行计算。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy

    感谢您的建议。

    因此,我们最好更改以下应用报告中的描述,该报告指出 ,电感器电流纹波(ΔIL μ A)的典型值是输出电流的30 % , 对吗?

    https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf

    此致,

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    感谢您的入住!

    我将联系作者并在稍后进行修改。

    B R
    Andy