This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:LM5041是否适用于9V-70V输入,5V/50A输出DC/DC转换器?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088999/lm5041-is-lm5041-suitable-for-9v-70v-input-5v-50a-output-dc-dc-converter

部件号:LM5041

您好,我想制造一个9V-70V输入,5V/50A输出DC/DC转换器吗? 您是否对合适的模拟控制方案有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM5041可支持15V至100V的输入范围。 LM5041无法满足您的要求。 对于您的规格,推挽式拓扑是一个很好的拓扑,但输入电压太宽。 我们现有的模拟IC不适合您的规格。