This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:滞后反向电流保护

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088853/lm7480-q1-hysteretic-reverse-current-protection

部件号:LM7480-Q1

您好,  

我想验证一下我对LM7.4801万的反向电流保护机制的理解,因为它与我的设计有关。

我已经通读了LM7480-Q1数据表和 Body Diodes Basics App便笺

对于我的电路,我正在使用NCEP023N10LL FET进行极性反接保护FET。 RDS (接通)范围介于1.8 和2.3mOhm之间。 根据LM7480-Q1数据表,Vac_rev介于-6.4分钟,-4.5典型值,-1.3最大值之间。 要使LM7.4801万在反向电流条件下使用滞后开/关控制机制打开FET,必须在FET的漏极和源上测量至少-1.3mV和最多-6.4mV。

在NCE023N10LL的低RDS (接通)下,这意味着在反向电流条件下,我的电路可以看到最小-0.56A,最多-3.56A的输出,这是否正确? 还是我不完全理解这种操作?  

计算:

最小值= Vac_rev (最大值)/ RDS (接通)(最大值)=-1.3mV / 2.3mV =-0.56A

最大值= Vac_rev (min)/ RDS (ON)(典型值)=-6.4mV / 1.8mV =-3.56A

*没有为FET提供最小RDS(on)值

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    欢迎使用e2e!

    您的理解是正确的。 LM7.4801万-Q1检测并关闭FET所需的反向电流量为=  V (AC_REV)/ RDS (ON)。  所需的反向电流 考虑,

    • 典型值= 4.5mV/Mohms = 1.8 2.5 A
    • 最佳条件= 1.3 mV/Mohms = 2.3 0.565 A
    • 最坏情况= 6.4 mV/最小 RDS(on)