This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143-Q1

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087686/lm5143-q1-lm5143-q1

部件号:LM5143-Q1
主题:LM5143中讨论的其他部件,

e2e.ti.com/.../LM5143.pdf

尊敬的TI,

我使用TI LM5143-Q1芯片来设计硬件,请您帮忙查看一下。

谢谢!

此致

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy:

    1. L6.5008万必须置于VMain和Cin盖C6.5025万之间  

    2.所有HOL和LOL引脚应以0欧姆直接连接至MOSFET栅极。

    3.使用Webench验证电路设计,特别是Rsense和COMP

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    切换频率应设置为400kHz~460KHz,以保持EMC限值。

    原理图上标记了一些电气参数,如DCR,ESR,电容,电感。

    您能否帮助计算薪酬的Rsense和R&C价值。

    任何其他需要的信息,请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy:

    您是否列出了所有输出电容器,包括盖住连接到输出导轨的负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    是,所有的输出电流都显示在前面所附的示意图“LM5143.pdf”中。

    谢谢!

    此致

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy

    请参阅随附的计算结果。

    e2e.ti.com/.../LM5143_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_2D00_-E2E.xlsm

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    谢谢!

    此致

    Jeremy