This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.104万:预充电超时后重新充电

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088860/bq21040-re-charge-after-a-pre-charge-timeout

部件号:BQ2.104万

数据表指出,如果电池电压降至Vrch以下(标称为4.105V),则即使在10小时计时器超时后,也会启动新的充电周期。

数据表还会说明,如果放电的电池在30分钟后的预充电阶段未能达到2.5V,则充电将终止。

数据表清楚地表明,什么会在完全充电后触发自动充电,而不是预充电阶段失败。

未通过预充电阶段是否会停止所有充电(直至电源循环),或者充电器是否会因为电压低于Vrch而自动尝试新的充电周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Froylan,

    您所描述的预充电失败情况是开机时尝试的初始充电周期的一部分,因此设备需要适配器切换以重新充电。  

    在VRCH被击中的情况下,初始充电周期已完成,并且正在充电。  

    此致,

    Gautham