This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.61万:RCB电路如何工作?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088112/lm66100-how-the-rcb-circuit-works

部件号:LM6.61万

TI工程师,您好

我有关于RCB应用的问题,数据表 显示  最大开启阈值为VCE- VIN=80mV

 当电源打开时,开关打开且 VOUT = VCE=VIN,为什么开关可以保持打开状态?  

顺便说一下,由于R-ON, R-ON中有一些电压降,但在轻负载条件下或VOUT引脚是浮动的, V降太低,我认为这个V降 不会 超过状态阈值。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Stanley:

    由于缓冲区处于ON (打开)和先前的状态,它可以保持ON (打开)状态。 如果设备已打开且VCE开始增加,则会关闭上面35mV的FET,但只会重新打开下面的~150mV。 为了激活始终开启的反向电流阻断功能,您必须将CE引脚连接到Vout。 但是,在通过恒定的Voff强制Vout高于Vin之前,通道不会关闭以停止反向电流。 对于LM6.61万,这意味着当输出电压-输入电压>= 35mV (典型值)时,通道将关闭
    如果Ron为91 mohm (Vin = 3.6V的典型值),此电压差可能意味着0.38A或更高的反向电流(使用欧姆定律计算) i = 35mV / 91mohm
    一个潜在的解决方法是在输出中添加串联电阻,并将CE引脚连接到 输出串联电阻器的末端。 这将强制比较器计算输出电压减去电阻器上的电压与输入电压之间的差值。 (Vout - VR)- Vin >= 35mV典型值
    因此,触发此情况所需的电流可以计算为I = 35mV /(Ron + Rout)
    但是,这将使您的设备对电压差异更加敏感,并会增加电路的电阻。  

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kalin,

    我‘s了PSpice的简单的电路模拟,电路显示为“吹”,看起来效果很好。

    VCE-VIN=0,现在为接通状态,且仅当 VCE-VIN>=35mV (典型值) 时,MOSFET才能从接通状态转换为断开状态,右?

    我在数据表中看到VCE-VIN关闭阈值(min)为0V,我不知道为什么它可以为0V,我认为它可以很好地处理0V关闭阈值, 在这种RCB情况下,当MOSFET打开时,VOUT=VIN=VCE,因此满足关闭条件(0V阈值), MOSFET关闭,然后打开条件MET

    MOSFET开启.........   因此设备输出振荡发生。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     它无法在0V关闭阈值下正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     它无法在0V关闭阈值下正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Stanley:

    如果您想在EVM上测试此功能,可以使用它们。 如果输入电压≈VCE =输出电压(极低电压降),状态将取决于之前的状态。 当设备最初打开输入电压-> 5V时,输出电压将跟随输出电压<输入电压,以便FET打开。 当Vout≈Vin时,由于之前的状态为ON (打开),设备将保持打开状态。 当输出电压>输入电压35mV (典型值)时,FET将关闭并通过输入电压。 当输入电压>输出电压+150mV时,设备将重新打开。 这意味着,如果发生反向电流事件且输出高于输入,FET将关闭并阻止反向电流,然后在输出再次低于Vin时重新打开 (因为Vin - Vfwd会导致设备在事件结束后打开)。 请参见下图以直观理解我的意思。  

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Kalin,你的回答非常清楚!