This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.6006万:插入式部件将LMR1.6006万XDDCR替换为LMR1.6006万YDDCR

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088370/lmr16006-drop-in-replace-a-lmr16006xddcr-with-a-lmr16006yddcr

部件号:LMR1.6006万
主题中讨论的其他部件: LMR3.6006万LMR3.6006万-Q1

大家好,

我们的客户想确认他是否可以 将LMR1.6006万XDDCR替换为LMR1.6006万YDDCR。 数据表显示两个器件之间的差异是切换频率。 我们的客户认为,

从您的文档SLVAED3来看,它只是一个效率问题。 我只想看看我是否还需要更换一些周围的组件,例如电感器等。输入电压为48V我们通常需要大约5V,100mA。

以下是我们客户的示意图。

我尝试使用 LMR1.6006万Y运行Webench,但出现错误"无法创建设计!" 如下面的屏幕截图所示。 请您确认为什么Webench可以模拟LMR1.6006万Y

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会将此任务分配给应用工程师,他们会尽快回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    我们将在下周初等待更新。

    谢谢!

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    WEBENCH失败,因为当2.1MHz "Y"选项 为 48V至5V配置时,不符合最小接通时间80 ns。 "X"选项符合最低要求,因此不会出现替换。

    吨=(输出电压/输入电压)/FSW

    客户可以考虑使用LMR3.6006万 (1MHz)或LMR3.6006万-Q1 (400kHz)。  

    最佳,

    Christine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christine:

    感谢您提供此信息。

    此致,

    达尼洛