This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD313.8128万:UCD313.8128万上的I3C接口通信

Guru**** 2522870 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088799/ucd3138128-i3c-interface-communication-on-ucd3138128

部件号:UCD313.8128万
主题中讨论的其他部件: UCD3138

您好,Champ:  

我正在询问我的客户。

他们正在尝试 使用I3C模块与  PSU上的设备(UCD313.8128万)通信, 并且该设备上存在通信问题。

对于UCD 系列,它将来是否支持I3C?

如果是,是否有任何应用程序。UCD系列中关于I3C电路和可共享使用方法的注释?

谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD系列仅支持I3C。 有两个相同的接口同时支持PMBus和I2C。 这些信息记录在ucd3138技术参考手册中。 有一个I2C模式位,但它只影响控制器模式(以前称为主模式)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我编辑了第一篇文章以输入更多信息,但我注意到它没有重新发送,所以我决定再次点击它。  我添加了UCD所具有的I2C接口的描述,以及在哪里可以找到更多信息的信息。