This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5145万:计算工作Dmax的振荡器频率容差

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088826/lm25145-oscillator-frequency-tolerance-for-calculating-duty-dmax

部件号:LM2.5145万

大家好,

我的客户想要检查其系统中的最大占空比(min)。 我们知道 Dmax =(TSW - toff-min)/TSW。

如果我们设置FSW (典型)=300kHz,FSW的容差是多少?

其他信息如下:

VIN=20V (+ 5 %),  

输出电压=14V (- 5 %)

RT:33.2k欧姆= 300kHz

最短关闭时间:200ns

FSW容差: ??

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy:

    FSW应接近此规格:

    20V输入至14V输出提供大量的余量,在300kHz时不应接近跌落/最大负载。

    此致,

    蒂姆