This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7528万:栅极驱动器

Guru**** 2814285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088848/ucc27528-gate-driver

部件号:UCC2.7528万
主题中讨论的其他部件:UCC2.7527万UCC2.7624万UCC2.7614万

您好,

你好。

您是否会为UCC2.7527万/8 (它也是栅驱动器)的切换应用推荐栅驱动器?  

两台设备都将驱动STL3N10F7。  

但是,如果有另一个门驱动器可以直接驱动STL3N10F7,请告知。 非常感谢。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    感谢您联系我们!

    ---------

    关于低侧栅极驱动器,我建议使用我们的任何一种全新设备。  UCC2.7624万 (双通道设备)或我们 的UCC2.7614万 (单通道设备)。

    UCC2.7624万 (双通道):

    • 5A源/汇
    • 26V最大推荐VDD
    • 输入引脚-10V处理
    • 输出设计用于处理5A的反向电流(由于过冲/下冲瞬变)

    UCC2.7614万 (单通道):

    • 10A源/汇
    • 26V最大推荐VDD
    • 输入引脚-10V处理
    • 提供2 mm DGN封装

    这两种最新一代器件在设计时都考虑到了额外的耐用性。  具有较大的VDD范围,输入和输出的极好瞬时处理以及反向电流处理。

    ---------

    您提到直接驱动MOSFET,如果您指的是在没有栅极电阻器的情况下驱动MOSFET,我建议至少在栅极驱动路径中放置一个位置固定器(0欧姆)电阻器,放在MOSFET旁边,以便以后提供灵活性。  在以后的道路上,具有门电阻器灵活性,可让您微调门驱动回路,以最大程度地减少振铃和打开/关闭时间。

    ---------

    我希望这有助于回答您的问题!  如果是,请按绿色按钮。  否则,请随时跟进!

    谢谢!

    Aaron Grgurich