This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ3.171万:IC损坏:在引脚VADJ (26)和ISHARE (25)上测量到对地短路?

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088838/lmz31710-ic-damaged-short-circuit-to-gnd-measured-on-pins-vadj-26-and-ishare-25

部件号:LMZ3.171万

团队,

客户正在使用LMZ3.171万。 在多个PCB上,IC受损:
-可在VADJ (26)和ISHARE (25)上测量到对地短路,因此设备无法启动。
-从PCB上拆下IC后,也可以测量其短路。
在某些情况下 ,ISHARE与PGND短路。 在这种情况下,测得的输出电压为0.7V (所需5V)。

这种行为的原因可能是什么?

我正在检查以获取示意图,以便进行进一步检查。

提前感谢。