This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:二相LLC (交错LLC)

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088693/ucd3138-two-phase-llc-interleaved-llc

部件号:UCD3138

对于具有电信标准输入(-40至-60V)的1700W @50V额定功率输出,哪种拓扑适合于设计,两相LLC或两相PSFB转换器。 单相LLC在同一设计中是否高效。 此外,请针对给定的系统要求建议任何更好的可用拓扑或想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LLC和PSFB推荐用于高电压PFC输出和低电压之间的接口。 对于电信,我们推荐HSFB。 如果您使用谷歌搜索ucd3138 hsfb,您应该找到EVM信息。