This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.1916万:数据表中没有的DCAP-2计算和建议

Guru**** 2600765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087219/tps51916-dcap-2-calculations-and-advice-that-is-not-in-the-datasheet

部件号:TPS5.1916万

您好,TI支持团队:

我正在DCAP-2模式下的DDR4应用(1.2V)中使用TPS5.1916万,具有跟踪放电-模式0 (在下图中的R7处使用1kOhm电阻器)。 将6.5A作为我的输出电流限值。

为DCAP-2模式选择R1和R2时,我是否应该使用数据表中的0 ESR公式6? 这让我的应用程序达到2万,与Webench相匹配。

 RtTrip计算结果大约为12K,但PSpice中的模拟似乎表明10K将接近6.5A限制。 TI将采取什么行动? 在6.5A以上不应发生损坏,但我将开始碰到所选电感器的10 % 电感下降。 老实说,我甚至不会期望看到超过4.2A的电。  

第29页的布局指南中提到的低通滤波器是否有目标角频率? 我确信 VTT输出电容的ESR (图中的C8)大于2mOhm。  

TI在使用Coilcraft的XGL5050-152MEC电感器时是否会遇到问题,照片中显示的输出电容是否足够? 我使用Murata的模拟冲浪来获得输出电压降额和消瘦,以便更准确一点... 它们是一个47uF和3个100uF X5R保护罩。 广泛的温度范围不是主要问题。

谢谢!

Donald Weaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donald,下面是我对您的设计的评论:

    1-输出电压VDDQ的直流电平等于REFIN (引脚8),并具有交流波纹。 直流电平是1.8V参考电压VREF (PIN6)和分压器R4和R5根据图39中的电路的函数。 数据表参考图36计算R2。 公式6不正确,公式中缺少R1。 正确的公式是VDDQ = VREF*R2/(R1 + R2)+ IInd (纹波)*ESR/2 (参考图36)。

    2-下拉电阻器,从模式引脚19到GND,从模式引脚19到GND的1K,用于DCAP2,开关频率500kHz和跟踪。

    3-我在 数据表中再次检查过电流跳闸方程9,并且正确。 对于6.5A OCL,12V输入,1.2V输出,500kHz开关频率,2mOhm接通电阻和1.5uH电感器,计算得出的跳闸电阻为9.2K。 对于6.5A OCL计数电感器和过热接通电阻变化,10K的跳闸电阻是良好的

    4-输出电感器和电容没有问题

    5 -我认为10uF/2mOhs没问题  

    我希望这回答了您的问题,请告诉我进一步的支持。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mahmoud:

    这回答了我的大部分问题。 我对项目1,2,3和4没有进一步的关切。  

    对于项目1,我猜我的输出电流极低的ESR (1.5mOhm)将使IIND+ESR术语可忽略不计。 我认为这已经解决了。

    对于项目5,我目前的电容器选择实际上是2x10uF:GRM155C80J106ME18。 它们的ESR约为5mOhm,即>2mOhm注释... 即使是在我同时考虑这些问题时。 此实际配置是否需要LPF?

    感谢您的帮助和时间!

    此致,

    Donald Weaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donald:

    很抱歉耽误你的时间! 我是出于个人原因外出的。 我建议在VTTSNS中添加0.1uF至1uF去耦合盖。  

    请关闭此线程以获得解决的问题,并告知我进一步的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Mahmoud!

    感谢您在回到办公室后提供的快速支持。 这应该可以解决我的问题。

    谢谢!

    Donald Weaver