This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595EVM:cout容量

Guru**** 2520930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088534/tps2595evm-cout-capacity

部件号:TPS2595EVM

您好,支持团队,

在原问题中,建议1μF为去耦合目的。
该EVM还配备了22μF Ω 或100μF Ω。
增加Coout的目的是什么?

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dice,

    这一大帽用于复制实际系统中的任何载荷帽。  

    此致

    Kunal Goel