This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:第一个电源第一个电源输出

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088581/lm7310-first-power-frist-power-out

部件号:LM7310

尊敬的先生/女士

我的客户要求以下功能。  

我已经与客户讨论了他的预期使用方案。 其电源为12V直流插孔和USB Type-C (最大 20伏)。 他的电源首先插入,并且应提供GPIO以通知电源。
我有两个问题
1. LM7310的功能块具有背靠背MOSFET。 如果禁用了USB Type-C LM7310,LM7310可以由12V供电?


2. LM7310能否与MCU合作完成客户的功能?

此致,
神明黄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kami:

    是的,您可以像您描述的那样使用LM7300。 您能否详细说明什么是要求,什么是情景?

    此致

    Kuna Goel