This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.572万:更改端接电流,并在几乎充满电时充电

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087979/bq25720-change-termination-current-and-recharge-when-almost-full

部件号:BQ2.572万

你(们)好

根据此帖子: FAQ-如何终止-或-设置-终端-降压-升压-充电器-控制器-适用于bq2.571万-bq25720-bq25730-ETC 。2.572万。 一旦2.573万一旦充电电流达到所需水平,主机必须停止充电。 不幸的是,我的体验有点不同。 充电器进入恒压模式后,充电电流会不断降低,直至立即降至零。 下降的程度似乎与电荷电流有关(但我无法证明)。 让我烦恼的是,电池似乎没有完全充电,因此会立即掉线。 是否有办法纠正这种行为?

另一个问题是,如果似乎蓄电池容量/电压具有特定值,则在请求时不会重新开始充电。 在我的情况下,我必须将电池电量耗尽至约80 % ,然后才能再次充电。 这里有什么建议?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有用于终止电流的注册表。  您可以设置最大充电电压寄存器和充电电流寄存器。 充电也由嵌入式控制器处理。 您可以检测电池电压并按所需级别重新启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您402.9518万您可以检测电池电压并按所需级别重新启动。

    不,正如我已经说过的,这是不可能的。  如果电池电量达到一定水平,则不会重新启动。 遗憾的是,这没有记录在案。 我要寻找的是充电可能的条件以及充电器停止充电的条件,这是我的电路所证明的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,当电池电压超过最大充电电压()0x15时,充电操作将停止,当电池电压降至0x15以下时,充电将自动恢复。 准确测量蓄电池电压非常重要。 在SRN处测量蓄电池电压,SRN远程连接至蓄电池端子。