This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7284万:PUCC2.7284万DRC和UCC2.7284万DRC之间的差异

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088551/ucc27284-difference-between-pucc27284drc-and-ucc27284drc

部件号:UCC2.7284万

您好,  

我注意到 PUCC2.7284万DRC样本可用。 我相信这是RTM之前的示例,我只是想确认 P版本的功能和性能是否 与RTM版本相同。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ella,  

    我正在与我们的营销团队核实,并将在接下来的几天内回复您。 我在TI.com上看到预生产版本目前也缺货。 您是否看到了不同的东西?

    此致,

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie:  

    我能够在我的客户 缺货前为其获取少量的生产前样品。 基本上,我的客户一直在使用UCC2.7282万DRCR,但现在他们需要一个没有联锁功能但采用相同封装的设备。 我相信UCC2.7284万是满足这一要求的最佳和唯一选择。 请告诉我(1)是否有其他设备满足此要求,以及(2) PUCC2.7284万是否与生产版本的功能相同。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ella,

    感谢您提供更多详细信息。 我已就这些问题通过电子邮件与您联系。 我将继续并关闭此线程。   

    此致,

    Leslie