This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:电容负载

Guru**** 2531130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088417/lm3409-capacitive-load

部件号:LM3409

大家好,

如果输出上存在电容负载(1000µF Ω),那么LM3409是否正常工作,与LED并联。

提前非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以将LM3409视为电流源,这就像将恒定电流馈入电容器和LED的并联组合。 电容器将减少流入LED的电流纹波。 通常,大电容器是正常的,除非您在做特定的事情。 例如,如果您计划使用旁路/分流调光,则不建议使用大电容器。  

    -Summeet