This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50与BQ40Z50-R2

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, BQ40Z50, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088465/bq40z50-r2-bq40z50-vs-bq40z50-r2

部件号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他部件:BQ40Z50,, BQ40Z50EVM-561

您好,

我们目前正在围绕 BQ40Z50 IC设计一种设备。 我注意到有不同的版本可供购买,所有版本都标记为活动。 我有以下问题:

  1. 开发项目中应使用哪种准确的IC ID版本? 是 BQ40Z50还是 BQ40Z50-R2,还是另一个?
  2. bq40z50EVM-561上的IC具体是什么?
  3. IC之间是否存在与硬件相关的差异,还是仅存在固件?

感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lukasz:

    区别仅在于固件。 我们建议对新设计使用最新版本。https://www.ti.com/tool/BQ40Z50-R3-DEVICE-FW

    如果使用较旧的固件,请参阅更改列表,并确保更改列表中的项目不会影响您的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    感谢您的回答。 那么,我是否正确理解这种区别仅在预加载的固件中存在(R2适用于 BQ40Z50-R2,R0适用于 BQ40Z50)? 此外,这是否意味着我可以手动将新固件刷新到任何 BQ40Z50?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lukasz:

    可以,您可以手动将新固件(R3)闪存至任何bq40z50。