This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:UCC2.807万

Guru**** 2558400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088395/ucc28070-ucc28070

部件号:UCC2.807万

我已经询问了最大输出功率是多少。

我理解您的答案,这取决于外部电源组件和磁性。

我从数据表(第21页)复制以下陈述:

电压误差放大器(VAO)的输出夹紧在5 V,代表最大PFC输出
电源。 此值用于计算IMO引脚处的最大参考电流,并设置的限值
允许的最大输入功率(并因此限制最大输出功率)。

它看起来就像最大的VOO电压限制了输出功率。  

我询问了上述陈述的最大输出功率是多少。  

请予以澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandran:

    最大功率不是绝对值,而是相对于您选择的电流感应电阻器,倍增电阻器,升压电感器和CT周转率(以及其他因素)。

    通过使用 设计工具计算器以及数据表的8.2 第1节进行粗略设计,您可以更好地了解这一点。  您将能够了解组件值如何围绕所需的功率级别和关键组件选择进行扩展。

    计算器: https://www.ti.com/lit/zip/sluc114

    我希望这能有所帮助。

    射线